문의하기
에 대한

더 나은 위생과 감염 예방을 위한 솔루션


새로운 라이프스타일:
위생적이고 편리한 자동문을 통한 감염 예방

우려사항이 있나요?
일상적인 감염 예방 조치에 관하여?
감염성 질병이 증가함에 따라 위생과 감염 예방 조치의 중요성이 점점 더 분명해졌습니다.
NABCO 자동문의 '위생 관리'에 중점을 두고 사람들의 라이프스타일을 개선하는 데 기여합니다.

근처에 다음과 같은 시설이 있습니다.
감염 예방 조치가 필요합니다.

  • 병원

  • 공중화장실

  • 수유실

  • 회의실

  • 백화점

  • 아파트 입구

  • 흡연 구역

  • 식품 공장

문 손잡이를 만지고 싶지 않아요

위생에 대한 우려가 있습니다.

아파트와 상점의 문은 불특정 다수의 사람들에 의해 접촉된다.

병원의 진료실은 수동문만 있어서 많은 환자들이 문 손잡이를 만져야 합니다.

자동문은 접촉하지 않고도 열고 닫을 수 있습니다.

NABCO 다양한 터치프리 도어를 사용하여 다양한 장소에 대한 감염 예방 조치를 제공할 수 있습니다.


기존의 수동 슬라이딩 도어와 스윙 도어를 자동 도어로 전환하여 현대화하는 데 도움을 드릴 수도 있습니다.

슬림 헤더 슬라이딩 도어 구동 장치 또는 스윙 도어 오퍼레이터를 사용하면 기존 도어와 창틀을 최대한 활용할 수 있으므로(*1) 대규모 공사 없이 자동문을 만들 수 있습니다.

*1 기존 도어의 사양에 따라 달라집니다.


버튼을 만지고 싶지 않아요

불필요한 개폐 횟수를 줄이기 위해 터치식 자동문을 채택했지만, 많은 사람이 버튼을 만지기 때문에 위생에 대한 우려가 커지고 있습니다.

휠체어나 유모차를 사용할 때 버튼에 닿기 어렵습니다.

NABCO 자동문은 비접촉 작동을 구현하고 동시에 불필요한 개폐를 줄일 수 있습니다.

1. 기존 터치 버튼을 터치리스 센서로 교체하여 위생을 강화합니다.

[NATRUS 센서에는 터치리스 스티커와 함께 사용할 수 있는 터치리스 모드가 있습니다.]

  • 비접촉 모드를 사용하는 경우 감지 영역을 통과하는 사람과 물체는 감지되지 않습니다.

  • 터치리스 스티커에 손을 가까이 대면 문이 열립니다.

  • 문이 열리면 감지 영역을 통과하는 사람과 물체가 감지됩니다.

  • 아무도 감지되지 않으면 문이 닫히고 터치리스 모드로 돌아갑니다.

어떻게 사용하나요? How to use?

하지만 시각 장애인의 경우 불편함을 겪는다는 문제점이 있다.
휠체어를 사용하는 사람들은 비접촉 스티커에 손을 가까이 가져갈 수 있습니다.
이런 경우, NATRUS +e W 도어가 도움이 될 수 있습니다!

2 보행자 흐름 기능이 있는 NATRUS +e W 도어를 사용하여 불필요한 개구부를 줄이세요.

  • 배리어프리

  • 실내 환경 개선

  • 에너지 절약

NATRUS+e W 소개 영상 NATRUS+e W introduction video

NATRUS+e W

통행량이 많은 구역의 자동문은 불필요하게 자주 열려 냉방 효율과 실내 쾌적성을 저하시킵니다. 하지만 터치식 자동문은 사용하기 불편합니다. 이러한 상황에서 NATRUS +e W 도어가 도움이 될 수 있습니다.
사람들이 접근하는 벡터(속도와 방향)를 예측하여 열리므로, 터치 조작 없이도 사람들이 원활하게 문을 통과할 수 있는 뛰어난 접근성을 제공합니다.
따라서 우리는 NATRUS +e W 도어가 더 나은 위생과 감염 예방을 위한 이상적인 솔루션이라고 믿습니다.

3. 터치리스 버튼을 활용하여 수술실과 장애인 화장실의 위생관리를 개선합니다.

  • 터치리스 장애인용 변기 버튼

  • 터치리스 버튼

    풋 스위치

터치리스 버튼은 상업 시설의 수술실, 화장실, 수유실에 매우 유용합니다.

손이나 발로 다가가면 작동되므로, 물리적 접촉 없이 위생적인 환경에서 쉽게 사용할 수 있습니다.

How to use?


객실 입장 시 손 소독을 하고 싶으신가요?

다양한 출입 통제 시스템과 통합하여 감염 통제를 강화합니다.

식품 공장, 병원, 사무실, 체육관 입구 등의 장소에서는 NABCO 자동문을 설치하여 위생 관리 및 감염 관리 조치를 강화할 수 있습니다.

NABCO는 더 나은 미래를 위해 지속 가능한 개발 목표(SDGs)를 달성하고자 노력합니다.

더 많은 정보