자동문은 다양한 환경에 편리하고 편안하게 접근할 수 있는 솔루션을 제공하며, 공간과 사용자에게 추가적인 가치를 제공합니다.
자동문의 주요 유형
기구
자동문은 도어 컨트롤러가 센서로부터 작동 신호를 수신하면 열리고, 기어 모터를 작동시켜 벨트와 풀리를 구동합니다. 작동 구역 내에 사람이 감지되지 않으면 지정된 시간 후에 문이 닫힙니다.
안전 지침
일본 자동문 협회(JADA)는 자동문 사용 시 안전 의식을 높이기 위해 '자동문 안전 지침'을 발표했습니다. 자동문은 안전을 보장하기 위해 세심하게 설계되었지만, 잘못 사용할 경우 여전히 위험이 존재합니다. 따라서 모든 사람이 안전하고 편리하게 출입할 수 있도록 건물주, 건축가 등 관련자들의 이해와 협조가 필수적입니다.
혜택
건축용 자동문은 1950년대 후반부터 널리 보급되었습니다. 현재 일본에서는 200만 대 이상의 자동문이 운영되고 있습니다. 자동문은 사용자에게 편의성을 제공할 뿐만 아니라 에너지 절약, 보안, 위생 등 다양한 이점을 제공합니다.