문의하기
에 대한

불필요한 개구부 줄이기
×
원활한 접근성 및 장애물 없음 제공

두 개의 센서가 장착된 NATRUS +e W 도어는 넓은 감지 구역에서 사람의 움직임을 정확하게 감지합니다.
자동문은 불필요한 문 열림을 줄이고 뛰어난 접근성을 제공함으로써 실내 환경 개선과 사람들의 웰빙 향상에 기여할 것입니다.

​사람들에게 친절하고, 지구 에도 친절합니다.
당신의 최선의 선택
자동문

자동문의 불필요한 열림 —
짜증나는 일이죠?

입구가 자주 열리기 때문에 에어컨이 작동하지 않습니다.
자동문은 지나가기만 하면 열립니다.

NATRUS +e W, 이미지 장착
센싱 W 기술,
불필요한 개구부를 줄입니다.

이미지를 갖추고 있습니다
센싱 W 기술 적용으로 센서 감지 영역 4배 확장

적외선 센서와 이미지 센서를 결합하여 센서 감지 영역이 4배 확장되었습니다. NATRUS +e W 도어는 사람의 움직임을 정밀하게 감지하여 통과하려는 사람이 있을 때만 열립니다.

※ 본 제품으로 촬영된 이미지는 대상 물체의 크기에 따른 움직임, 속도, 방향을 예측하는 용도로만 사용됩니다. 이미지에서 추출된 데이터에는 개인 특성이나 개인을 식별하는 데 사용될 수 있는 정보가 포함되지 않습니다. 촬영된 이미지는 즉시 삭제됩니다.

지구에 친절하다

불필요한 개구부 줄이기
편안한 공간을 제공하기 위해

NATRUS +e W는 에너지 손실을 줄이고, 이를 사용하는 건물의 실내 환경을 개선하는 데 도움이 됩니다.

에너지 절약

보행자 흐름 감지를 통해 불필요한 개장 시간을 줄일 수 있으며, 이를 통해 에어컨의 전력 소비와 에너지 손실을 줄일 수 있습니다.

NATRUS +e W는 불필요한 개구부로 인한 외부 공기 유입을 방지합니다.

실내 환경 개선

불필요한 개구부를 줄이면 외부에서 들어오는 추위나 더위를 줄여서 편안한 실내 환경을 조성하는 데 도움이 됩니다.

※ 불필요한 개방시간: 출입자가 없음에도 불구하고 문이 열려 있는 시간.

사람들에게 친절하다

접근성 제공에 따라
사람들의 이동에

문은 예측할 것이다
보행자의 흐름이 원활하여 개방이 원활합니다.

더 나은 접근성

이미지 센싱 W 시스템은 보행 속도를 정확하게 예측합니다. 사람이 문에 도달하는 데 걸리는 시간을 예측하여, 정상 속도로 걷는 사람과 천천히 접근하는 사람 모두 문이 제때 열립니다. 휠체어나 카트를 이용하는 사람도 문제없이 통과할 수 있도록 적절한 시간에 문이 열립니다.

NATRUS +e W는 버튼을 누르지 않고도 장애물 없이 작동할 수 있습니다.

배리어프리

시각 장애인과 휠체어 사용자는 문을 더 안전하게 사용할 수 있습니다.

최적의 선택
다음 시설

NATRUS +e W는 많은 사람이 오가는 공항과 역, 입구가 대기실과 마주보는 병원, 고객이 자동문 근처에 서서 이야기를 나누는 상업 시설, 번화가에 접한 노상 매장 등의 시설에서 그 기능을 수행합니다.

공항
스테이션
병원
상업 시설
노점상점

NATRUS +e W 소개 영상

우수한 작업성

기능을 쉽게 확장하세요
센서만 교체하면

NATRUS +e W 센서는 기존 NATRUS 센서와 크기가 동일하므로 기존 센서를 새 센서로 쉽게 교체할 수 있습니다.