문의하기
에 대한

자동문은 센서로부터 작동 신호를 수신한 도어 컨트롤러가 기어 모터를 작동시켜 벨트와 풀리를 구동하면 열립니다. 작동 구역 내에 사람이 감지되지 않으면 지정된 시간 후에 문이 닫히기 시작합니다.

구조

이름 기능
(1) 도어 오퍼레이터 자동문 조작기는 문을 열고 닫는 구동 장치와 제어 장치로 구성된 장치입니다. 기어 모터와 도어 컨트롤러 등의 구성 요소가 포함됩니다.
(2) 유지관리 스위치 도어 작동기의 전원은 도어 유지관리 중에도 쉽게 켜고 끌 수 있습니다.
(3) 활성화 센서 활성화 센서는 도어 조작기에 신호를 보내어 도어의 개폐를 활성화하는 데 사용됩니다.

[참고] 위 그림은 다양한 유형의 활성화 센서를 보여줍니다. 사용 목적과 환경에 따라 적절한 활성화 센서를 선택해야 합니다.

(4) 안전센서 빔 센서와 같은 안전 센서는 활성화 센서가 감지하기 어려운 도어 트랙에서 사람이나 물체를 감지합니다.
(5) 팬라이트 천장과 헤더 사이에 유리나 다른 재료를 장착합니다.
(6) 트랜섬 도어 오퍼레이터는 헤더 박스 내부에 설치됩니다.
(7) 슬라이딩 도어 패널 강화 유리, 알루미늄, 스테인리스 스틸 등의 소재가 자주 사용됩니다.
(8) 고정 도어 패널 슬라이딩 도어 패널 없음
(9) 잠금 문을 잠그세요.

센서에 대하여

자동문에는 작동 센서와 지원 센서라는 두 가지 유형의 센서가 장착되어 있습니다.

활성화 센서

문을 여는 센서

적외선 센서, 활성화 스위치 등 다양한 유형의 센서가 있습니다. 용도와 환경에 따라 적절한 활성화 센서를 선택해야 합니다.

안전 센서

안전 센서는 문 패널이 문 근처 또는 문 레일에 있는 물체나 사람에게 부딪히는 것을 방지하는 데 사용됩니다.

빔 센서와 초음파 센서는 두 가지 일반적인 안전 센서 유형입니다.

NABCO의 라인업

NABCO 고객에게 완벽한 솔루션을 제공하기 위해 광범위한 활성화 및 안전 센서를 보유하고 있습니다.