제품 소식
NABCO NATRUS 출시했습니다.
EN16005 및 JIS A 4722를 준수하는 차세대 자동문
2019.10.01
NABCO "미래형 자동문"이라는 슬로건으로 차세대 자동문 조작기인 NATRUS 출시했습니다.

NABCO 전 세계 고객과 쌓아온 신뢰 관계를 바탕으로 더욱 편안한 환경을 조성하는 혁신적이고 고품질의 보행자 흐름 솔루션을 제공해 왔습니다.
고객의 신뢰에 부응하기 위해, 우리는 과거의 경험과 축적된 노하우를 바탕으로 안전성을 더욱 강화한 "NATRUS "를 개발했습니다.
전체 모델 변경을 통해 NATRUS는 센서 자체 테스트 기능과 센서 면적의 고밀도화로 유럽 안전 표준인 EN16005와 일본 안전 표준인 JIS A 4722를 기반으로 더욱 안전한 통로 환경을 제공합니다.
이 외에도 NABCO 통신이 가능한 네트워크 시스템, 다양한 스마트 설정 작동 모드, 긴 수명과 낮은 운영비 설계 등 세계 최고 수준의 최첨단 자동문으로 거듭나기 위해 NATRUS는 독자적인 기능을 갖추고 있습니다.
NABCO 미래 표준 자동문 NATRUS 통해 보행자는 물론 건물 관리자와 소유자를 포함한 모든 사람에게 안전과 편안함을 지속적으로 제공하고 있습니다.