보도자료 NABCO 베트남 노이바이 국제공항 제2터미널에 자동문 공급
2015.01.29
노이바이 국제공항 제2터미널에는 관련 옵션 장치를 포함한 NABCO 자동 슬라이딩 도어 작동 장치 81세트가 설치되었습니다.
노이바이 국제공항(IATA: HAN, ICAO: VVNB)은 베트남 북부에서 가장 큰 공항으로, 수도 하노이에 공항을 두고 있습니다.
현재 베트남 15개 도시와 해외 53개 도시로 36개 항공사의 노선을 운항하고 있으며, 연간 600만 명 이상의 승객을 처리하고 있습니다. 이 새로운 터미널은 급속한 여객 증가에 대응하여 공항의 연간 처리 능력을 1천만 명으로 확대하여 베트남 최대 규모의 공항으로 거듭날 것입니다. 터미널은 이미 완공되어 운영을 시작했습니다.
이 터미널을 건설하는 데는 일본의 ODA 차관이 사용되었으며, 소유주가 터미널을 적절하게 운영하고 유지 관리할 수 있도록 다양한 일본의 최첨단 기술이 도입되었습니다.
NABCO 승객에게 안전하고 장애물 없는 환경을 제공하는 최고의 입구 솔루션을 제안하여 이 프로젝트를 지원해 왔습니다.